This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:替代 DLPDLCR2000EVM 中的 DMD

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, DLP2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/985292/dlpdlcr2000evm-replace-the-dmd-in-dlpdlcr2000evm

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件: DLP2000

大家好、

我们的客户想知道 DLPDLCR2000EVM 评估模块中的 DMD 是否可更换。 我已经在我们的网站上搜索、并在以下链接中找到了有关从 DLP lightcrafter 中移除光源引擎的培训视频。 但是 、DLPDLCR2000EVM 中的 DMD 似乎连接到散热器。 您能否确认  DLPDLCR2000EVM 中的 DMD 是否可更换?

https://training.ti.com/removing-light-engine-dlp-lightcrafter

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    DLP2000 EVM 中的 DMD 可被替换得非常多。 您只需拧下光学引擎上的背板、DMD 就会弹出(它不会被粘合剂或类似物品固定在光学引擎中)。 只要您小心(螺钉相当小)、您就应该能够重新组装光学引擎而不会出现任何问题。

    当然、请注意、您将需要一个新的 DMD 来替换它。 但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    感谢您的确认。

    此致、

    Danilo