This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4422:锁相 Vx1输入和 DMD 图像

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC4422, DLP470TE, DLPDLCR470TEVM, DLPLCRDC4422EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/994945/dlpc4422-phase-locking-vx1-input-and-dmd-image

器件型号:DLPC4422
主题中讨论的其他器件: DLP470TEDLPDLCR470TEVMDLPLCRDC4422EVM

您好!)

对于专用投影应用、我们需要将输入视频信号(3840x2160@60Hz)与 DMD 显示的图像 I、E 同步。输入信号的 VSYNC 始终与 DMD 的 VSYNC (双 DLPC4422 + DLP470TE)同相。 问题包括:

使用此 DLP 组件是否可以实现这一点?

2.如果是、这是否是 DLPC4422的自动锁定功能的用途?

我们是否可以使用 DLPC4422EVM + DLP470TE EVM 进行测试?

感谢您的任何建议!
此致、Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我不清楚你的问题是什么。 您是否想知道如何通过 VX1接口设置视频输入源? 您尝试将哪些组件与 DLPLCRDC4422EVM 和 DLPDLCR470TEVM 一起使用?

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    视频输入本身不是问题、我们将为此使用合适的前端电路板 、该电路板具有 HDMI 输入和 Vx1输出、该输出会进入 DLPC4422EVM 输入。 我看到 VX1信号时序必须与 DLP47TE 固件包中 Excel 表中的信号时序之一匹配。

    我的问题只是: DMD 显示的图像是否始终与 VX1输入同步(当然具有一定的恒定延迟)、即、当我们以正确的时序向 VX1输入馈送1080p@240Hz 时、DMD 是否会以完全相同的240Hz 而不是大约239.9x 来显示该信号?  如果为 DLPC4422确保了这一点、我们只需确保我们的前端电路板也在 HDMI 输入和 VX1输出之间同步。 我们需要这种行为,因为我们必须使光路中的某些光学元件与输入图像流保持同步。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出将通过软件锁相并将频率锁定到 DLPC4422输入。  由于系统的工作方式、会有一些延迟。 由于 Vx1输入转换和分离等原因、将会有一些延迟。  当输入改变/漂移时、软件将调整输出以匹配。  

    锁不是硬件锁;显示序列独立于硬件输入运行。  软件相位和频率将显示序列锁定到 DLPC4422硬件输入。  由于源 Vsync 中的抖动和参考时钟之间的差异等、将会产生一些抖动

    如果确实需要精确同步、则可以 输出序列索引并将其光学元件锁定到该索引。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好、谢谢、这就是 我希望得到的答案。  我认为抖动将在我们设置的容差范围内。  祝你一切顺利、Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    不用客气。