主题中讨论的其他器件: DLP470TE、 DLPDLCR470TEVM、 DLPLCRDC4422EVM
您好!)
对于专用投影应用、我们需要将输入视频信号(3840x2160@60Hz)与 DMD 显示的图像 I、E 同步。输入信号的 VSYNC 始终与 DMD 的 VSYNC (双 DLPC4422 + DLP470TE)同相。 问题包括:
使用此 DLP 组件是否可以实现这一点?
2.如果是、这是否是 DLPC4422的自动锁定功能的用途?
我们是否可以使用 DLPC4422EVM + DLP470TE EVM 进行测试?
感谢您的任何建议!
此致、Matt