This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:将新映像上传到 DLP4710存储器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3439, DLPC3479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/996244/dlp4710evm-lc-upload-new-images-to-the-dlp4710-memory

器件型号:DLP4710EVM-LC
主题中讨论的其他器件:DLPC3439DLPC3479

您好!

目前、我正在测试使用我的4710进行实验。 我想将一些图像图案预先保存到电路板的存储器中。 是一个在不更新整个系统的情况下将某些图像发送到 DMD 的选项、因为它总是耗时10-12分钟。  

顺便说一下、我可以在内存中保存多少个图像?

谢谢、

王浩兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haoran、

    您可以保存图像图形数据、以便稍后更新到 DLP4710-LC 固件。 具体而言、请参阅 DLP 光控制 GUI 用户指南中有关内部图形的部分(第4.3.2.2节):

    https://www.ti.com/lit/ug/dlpu074a/dlpu074a.pdf

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Philippe、

    我检查了文档、但在我的 GUI 上似乎没有显示的选项。 我想我在写产品编号时出错、我的 DMD 是带 DLPC3439的 DLP4710-G2、还有没有办法处理我的 DMD 类型?

    此致、

    Haoran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haoran、

    DLP 光控制 GUI 不支持 DLP4710-G2 EVM。 对于光控制功能、您需要使用 DLP4710-LC EVM (该 EVM 使用 DLPC3479芯片组)。

    DLPC3439芯片组不支持内部图形流。

    此致、

    Philippe