This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA2000:PG 故障

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2000, DLPC3433, DLP3010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/991628/dlpa2000-pg-failure

器件型号:DLPA2000
主题中讨论的其他器件: DLPC3433DLP3010

您好!

我正在尝试使用 DLPA2000和 DLPC 3433引导定制板。 我迄今没有成功。 来自 DLPC3433的 IRQ 信号保持高电平、我注意到 DLPA 2000的 LS_OUT 低于1.3V (大约为1.299v)。 数据表中将其指定为 PG 故障。 我如何发现故障的根源? 它仅与热检测或欠压相关吗? 再次设置 PROJ_ON/OFF 未解决问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wladimir、

    您已将什么 DMD 连接到 DLPC3433? 您必须有 DMD 才能引导系统。 在类似的注释中、您是否从 DLP Pico 固件选择工具获取了固件? 如果是、您下载了哪个版本?

    对于启动器、您可能需要根据 DLPC3433数据表的启动时序图验证启动信号。  https://www.ti.com/lit/gpn/DLPC3433 

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:我的板使用1.8 LS_IN 进行馈送。 当 PROJ_ON 被拉为高电平时、LS_IN 会有一个小幅下降至1.7V。 这个最小限值是否如此敏感? 这是否是失败的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲律宾、

    有一个来自第三方的基于 DLP3010的 DMD。 我连接了 DMD、但 DLPC3433未启动(IRQ 始终为高电平)。 现在调试时、我发现 LS_OUT 不提供1.8V 电压。 固件由显示屏供应商提供、我已在参考设计上成功测试。 我还验证了 DLPC3433上的启动序列。 但是、正如预期的那样、由于 VCC18低于可接受的最小值、启动序列被中断。 我猜 DLPA2000会卡住、因为 LS_OUT 电压为1.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wladimir、

    您是否看到了来自其他客户的此主题与此问题类似?

    https://e2e.ti.com/support/dlp/f/dlp-products-forum/928554/dlpa2005-when-proj_on-is-pulled-low-1v8-on-ls_out-falls-to-just-0-946v

    您在 PCLK 上看到什么行为?

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    也许我在我们的电路板上发现了严重错误。 事实证明、PCLK 和并行输入控制 PDM、Vsync、Hsync 和 Data_enCMD 的其他信号是悬空的。 我不需要并行输入、而是 DSI。 这些引脚不通过电阻接地是否非常重要? 也许有任何可能的权变措施、或者另外一种验证/更改 PCLK 状态的方法吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wladimir、

    遗憾的是、在软件中没有禁用这些引脚的方法。 我建议尝试将这些引脚接地、以确认它们是否会导致您的问题。

    如果是这种情况、您可能需要对硬件进行返工以将这些引脚接地。 请务必查看 DLPC3433数据表、其中列出了不使用时应将哪些引脚连接到 GND。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlpc3433.pdf 

    给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、

    Philippe Dollo