This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010NIR:NIR DMD 聚焦

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010NIR, DLP4500NIR, DLP2010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1011132/dlp2010nir-nir-dmds-focusing

器件型号:DLP2010NIR
主题中讨论的其他器件: DLP4500NIRDLP2010

大家好、

你好。

我们的客户希望使用 NIR DMD 通过1064-1090 nm 激光进行激光消融。 用 DMD 对光束进行整形后、他可以用小焦点透镜(~10 mm)将光束聚焦到微小的位置吗? 例如、他希望得到一个内径为100微米、单面厚度为20微米的环形形状。 这可以通过 DLP2010NIR 或任何其他 NIR DMD (DLP4500NIR、DLM650LNIR)实现吗?
此外、他能否设置这样一个二进制全息图、使输出能量分布在输入高斯分布之外是均匀的?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    感谢您的查询。 让我就这项工作的技术可行性与团队进行磋商、因为这似乎是一项独特的请求。 将在下周中回复。

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    你好。

    只是想了解有关此查询的最新信息。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    感谢您的耐心等待。 我们仍在解决这个问题。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    我将在收到更多信息后立即再次向您更新。


    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    客户仍在等待有关此问题的信息。 更新可用后通知我。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    我已与我的一位同事联系以提供回复。 一旦他们有机会查看、他们应该能够直接在这里发布。

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它你好、Art

    感谢您的耐心等待。   

    客户应能够使用任何具有 NIR 的 DMD 创建点/图像。 我不确定是否可以为 激光消融应用提供足够的电源。 以下是几个问题/挑战。

    图像尺寸 减小将受到"衍射限制"的限制、进而限制了它们用于创建140 (100+20+20)微米环状图像的像素。 我们来看一下 DLP2010NIR DMD。 像素大小为5.4微米、最快的光学器件为 F/1.7。 衍射极限要求 最小图像像素尺寸为1.8微米(1.7 * 1090 nm)。  

     这意味着您只能在 DLP2010中使用78x78像素(原生分辨率1280x720)。 您的图像图案只能是78x78像素。

    2.减少 的电流还将限制 DMD 安全运行所需的最大功率。 我不确定这样小的面积中的功率是否足以 满足此应用的需求。  

    3.  

    [引用 userid="392208" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1011132/dlp2010nir-nir-dmds-focusing ]]此外,他能否设置一个二进制全息图,使输出能量分布在输入高斯分布中保持一致?

    我假设较小 的波束将在空间上具有高斯分布。  最好的方法是 在照射到 DMD 之前使用光学元件对光束进行协调。 您可以尝试对调制(准时) DMD 镜片进行空间功率校正、以补偿激光器中的不均匀性。 这只会导致输入功率的浪费和总体功耗水平的降低。

    希望这是答案。

    此致、

    Vivek