This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2010EVM:投影仪的焦点轮似乎有缺陷、不稳定

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1011466/dlpdlcr2010evm-projector-appears-to-have-defective-unstable-focus-wheel

器件型号:DLPDLCR2010EVM

大家好、

我们收到客户的一个问题  、即 DLPDLCR2010EVM 在运行约10分钟后变得不受关注。 根据客户、

我的投影仪上的聚焦轮太松了、即使它在表面上保持平坦且不会凸起、也会自动漂移。 我希望获得有关拧紧聚焦轮的帮助、或获得无缺陷的更换。  

请参阅 投影仪设置的以下图片。 我有2个将投影反射到屏幕上的镜片(镜片是第一个表面镜片、不应改变图像焦点)、投影仪通过2个螺钉固定在设置上、投影仪/镜片/屏幕之间的相对位置不应自行漂移 。

"聚焦"图像是焦点投影仪、显示了启动画面;" 10分钟后焦点不集中"图像是在大约10分钟后设置的相同图像、不会受到干扰。 最后2张图片是 投影仪的俯视图和侧视图、从设置中取出。 请注意、我的研究实验室中的其他人也有 DLPDLCR2010EVM、我已经测试了他们的投影仪聚焦轮、看起来比我的投影仪更加稳定。  我认为我的投影仪滚轮需要拧紧或更换。 非常感谢您的帮助!

e2e.ti.com/.../focused.pdf

e2e.ti.com/.../out-of-focus-10-min-later.pdf

e2e.ti.com/.../dlpdlcr2010evm.pdf

e2e.ti.com/.../sideview.pdf

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您能否请客户联系购买 EVM 的经销商。 我想他们可能会帮助客户解决他们的问题/请求。  

    谢谢、此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    感谢您的回答。 客户直接从 TI.com 购买了评估模块。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    在这种情况下、客户应联系 TI.com 支持以获得帮助。 假设此设备是最近购买的、则应能够申请更换设备:

    https://www.ti.com/info/contact-us.html

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    感谢您批准更换评估模块。

    此致、

    Danilo