请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP471TEEVM 主题中讨论的其他器件: DLPC7540EVM、 DLP471TE、 DLPC4422、 DLP650TE、 DLP651NE、 DLP471NE、 DLPC7540
尊敬的先生/女士:
感谢您的回复!
我想知道如果我购买电路板可以获得什么。
我需要 SDK,例如原理图,主芯片规格、系统代码、
引导加载程序代码、4422驱动程序代码、编译工具链等。
因此、我可以对它进行一些开发。
谢谢!