This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP471TEEVM:开发文件确认

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP471TEEVM, DLPC7540EVM, DLP471TE, DLPC4422, DLP650TE, DLP651NE, DLP471NE, DLPC7540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1010612/dlp471teevm-development-file-confirm

器件型号:DLP471TEEVM
主题中讨论的其他器件: DLPC7540EVMDLP471TEDLPC4422DLP650TEDLP651NEDLP471NEDLPC7540
尊敬的先生/女士:
   感谢您的回复!
   我想知道如果我购买电路板可以获得什么。  
   我需要 SDK,例如原理图,主芯片规格、系统代码、  
   引导加载程序代码、4422驱动程序代码、编译工具链等。  
   
   因此、我可以对它进行一些开发。  
  谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    DLP471TEEVM 需要 DLPC7540EVM 对其进行控制。 DLP471TE DMD 与 DLPC4422控制器芯片不兼容。

    当您单独购买 DLPC7540EVM 和 DLP471TEEVM 时、您将获得:

    • 格式器板
    • HDMI 输入前端板(VX1)
    • DMD 板
    • 连接所有3个板所需的柔性电缆

    您不会得到:

    • USB 电缆
    • 12V 电源

    您将在 TI.com 上找到以下配套资料:

    • DLPDLC-GUI
    • 所有 EVM 板的设计文件
    • 用于  嵌入式固件安装的软件包、可运行任何支持的 DMD:DLP471TE、DLP471NE、DLP650TE、DLP651NE

    最好首先阅读 用户指南 、其中提供了有关使用 EVM 集可以实现的功能的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

     我需要包含复杂工具链、芯片规格、源代码等的 SDK。 因此我可以做一些开发工作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    利东

    我们不提供编译工具或源代码。 我们提供了程序员指南、其中显示了用于控制 DLPC7540芯片组的命令。 编程人员指南迄今尚未出版。 它将随 DLPC7540EVM TI.com 工具文件夹上的下一个固件包安装更新一起提供。