This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010NIR:阈值能量密度

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010NIR, DLP650LNIR, DLP4500NIR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1009593/dlp2010nir-threshold-energy-density

器件型号:DLP2010NIR
主题中讨论的其他器件: DLP650LNIRDLP4500NIR

您好、E2E、

你好。

我们的客户 具有以下激光规格:

1、纳秒、持续时间:10-250ns、1-100kHz、波长:1064nm、最大功率:20W;
2、皮秒、持续时间:60ps、1-4 kHz、波长:1064nm、最大功率:4W;
CW、波长:1090nm、最大功率:100W

他们有兴趣使用我们 的 DMD DLP2010NIR、DLP4500NIR 和 DLP650LNIR。 这些 DMD 是否适用于上述三种激光器? 它们可以在不燃烧的情况下在微镜上放置的最大能量是多少?  DMD 是否可以承受脉冲激光器的阈值能量密度等任何信息?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我们没有脉冲激光器的阈值能量密度规格。  我将在内部进行讨论、然后返回给您。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    感谢您的关注、我期待再次收到您的回复。


    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    请参阅以下应用手册" DMD 的激光功率处理"

    www.ti.com/.../dlpa027.pdf

    它提供7.6像素(DLP4500NIR DMD)和10.8像素(DLP650LNIR)的模型。 5.4像素(DLP2010NIR)没有类似的信息、目前没有开展此类研究的计划。

    另请注意、TI 未指定脉冲激光用例的能量密度。 客户必须 自行进行系统 评估和可靠性测试。

    此致、

    Vivek