This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9500:微镜间距的有效尺寸(10.8um)

Guru**** 2813595 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP9500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1008095/dlp9500-the-effective-size-of-the-micromirror-pitch-10-8um

器件型号:DLP9500

我们使用的 DMD 类型是 DLP 9500、其中微镜(像素)间距为10.8um。

  微镜间距(10.8um)的有效尺寸是多少? 换言之、我想知道并使用区域占空比。您能提供相关数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    我怀疑您是在询问填充系数。  是这样吗?

    请参阅当前数据表的第23页。   DLP9500 DLPRegistered0.95 1080p 2x LVDS A 类 DMD 数据表(修订版 E)  

    具体看脚注14下的分注。

    如果这不是您要问的问题、请帮助我理解您的问题。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Fizix。 在您的帮助下、我知道了填充系数、  其标称值为94%。