This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何选择正确的 GUI 来刷写固件映像–显示 GUI 与光控制 GUI

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR471TPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1160241/faq-how-to-choose-the-correct-gui-to-flash-firmware-images-display-gui-vs-light-control-gui

主题中讨论的其他器件:DLPDLCR3310EVMDLPDLCR4710EVMDLPDLCR471TPEVM

DLP Pico 提供两种不同的 GUI、即 显示 GUI光控制 GUI、用于将固件映像闪存到评估模块(EVM)上。

显示 GUI

  • 用于将 EVM 特定固件从 TI.com 上的 EVM 产品页面刷写到显示 EVM
    • ‘DEVM 具有命名约定 LPDLCRxxxxEVM’
    • 不包含固件选择器工具中的固件
    • Display GUI 特定于 Display 芯片组、尤其是控制器类型
  • 此 GUI 有三个版本:
    • 特定于 DLPDLCR3310EVM 的 EVM
    • 特定于 DLPDLCR4710EVM 的 EVM
    • 其他 Display EVM 的标准版本

 

图1. 显示 GUI–信息屏幕

光控制 GUI

  • 用于将固件刷写到:
    • 显示芯片组的定制板
    • DLPDLCR471TPEVM
    • 光控制 EVM (命名约定‘DLPxxxxEVM-LC’)
  • 有一个版本的光控制 GUI;它不是特定于控制器的
  • 如果固件映像在使用 Display GUI 时无法刷写、请使用光控制 GUI  刷写映像

图2. 光控制 GUI–EVM 选择屏幕