This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500NIR:热限制是什么意思?

Guru**** 672920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1002422/dlp4500nir-what-does-thermally-limited-means

器件型号:DLP4500NIR

大家好、

你好。

数据表建议 、对于700nm 至2500nm 之间的照明、最大功率受热限制。 这意味着什么? 如果客户希望在 DMD 上使用1064nm 的激光器、则功耗将达到40W/cm^2。 可以吗? 该器件的吸收频谱在任何地方都有吗?

谢谢、此致、

艺术