请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP4500NIR 大家好、
你好。
数据表建议 、对于700nm 至2500nm 之间的照明、最大功率受热限制。 这意味着什么? 如果客户希望在 DMD 上使用1064nm 的激光器、则功耗将达到40W/cm^2。 可以吗? 该器件的吸收频谱在任何地方都有吗?
谢谢、此致、
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
你好。
数据表建议 、对于700nm 至2500nm 之间的照明、最大功率受热限制。 这意味着什么? 如果客户希望在 DMD 上使用1064nm 的激光器、则功耗将达到40W/cm^2。 可以吗? 该器件的吸收频谱在任何地方都有吗?
谢谢、此致、
艺术
艺术、
这个问题在上一个主题中进行了讨论。 如果您有任何其他问题/疑虑、请咨询并告知我们:
此致、
Philippe