This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000:DLP7000 DMD

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP7000, DLPLCRC410EVM, DLPC410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1002332/dlp7000-dlp7000-dmd

器件型号:DLP7000
主题中讨论的其他器件: DLPLCRC410EVMDLPC410

请问 DLP7000的内存有多大? 它可以存储多少张照片? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiqi、

    DMD 没有存储器缓冲器。  有些控制器确实如此。  但是、DLPC410控制器没有本机缓冲器、 DLPLCRC410EVM 也没有。   

    EVM 有一个连接到其 APPS_FPGA 的存储器插槽。  您必须写入内存控制器并填充内存插槽。

    我们的一些设计合作伙伴拥有您可以使用已经构建了该系统的软件购买的系统。  它使用其专有 FPGA 编程。

    如果您希望了解以下产品:  设计合作伙伴、请从此处开始

    Fizix