This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP230GP:光引擎设计

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP230GP, DLPC3432, DLPA2005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1000216/dlp230gp-light-engine-design

器件型号:DLP230GP
主题中讨论的其他器件: DLPC3432DLPA2005

您好!  

我正在尝试使用 DLP230GP (具有 DLPC3432和 DLPA2005)设计可穿戴增强现实 HMD 设置。 我目前正在进行一项定制的光源引擎设计、并正在尝试弄清楚光源中的射线在从 DMD 反射后会如何转移、并作为图像通过 TIR 棱镜返回到露天。 如果我想在从多个非平面微镜反射图像之前稍微扩展图像尺寸、我是否需要在 DMD 和 TIR 棱镜之后包含完整的投影透镜组件、 或者、我是否可以使用单个凸面或凹面透镜(非球面或其他)来扩展图像?  我知道复杂的投影仪透镜组件的重点是防止各种类型的光学错误、但我阅读的 TI 白皮书和其他非 TI 文献不清楚 可穿戴 HMD 存在多少光学错误。

谢谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 A.、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注 DLP 技术。

    我们将与光学团队的工程师讨论您的问题、并将很快返回并提供答案。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A、

    您能否提供有关光源引擎物理布局的更多详细信息? 具体而言、您描述的棱镜和镜头是什么? 根据我的理解、您希望在佩戴者的眼睛前面放置一个透镜、以调整棱镜中看到的图像尺寸?

    在可穿戴应用中、棱镜本身的几何形状通常会正确调整图像的大小、从而将图像聚焦到眼睛的光瞳上。  这些曲面通常定义为自由形状的曲面。  它们由高功率光学设计工具创建、例如 Code V 和 Zemax。  两个复杂表面将4个透镜的功能组合在一个标准目镜中。

    需要以与全投影透镜相似的方式控制目镜设计的光学畸变

    此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚瑟

    我当前的光源引擎设计在 TIR 棱镜之前使用 RGB LED、准直透镜、Fly's Eye Array 和几个继电器透镜。 我目前的 TIR 棱镜设计由两个三角棱镜组成、它们将被压在一起。 我无法访问 Code V、Zemax 或类似软件、因此我很难调整棱镜以包含自由形状的曲面。

    光源引擎和透镜都不会位于用户的眼睛前面、因为我的应用要求用户能够查看其前面的内容。 我想将透镜放在 TIR 棱镜前面、在光线从 DMD 反射回来并通过棱镜返回后、生成的图像将从透镜焦点看起来会扩大尺寸。  将一个小的非平面非球面镜放置在该透镜的前面很短的距离处。 此镜片和其他几个镜片将图像反射 到用户眼前的部分透明窗口/镜片中、这样反射的图像将叠加到用户在其前面可以看到的内容上、就像在 HUD 中一样。   

    谢谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A.

    感谢您的澄清。 我相信 我明白了。 在 DMD/PRISM 装配体和将图像定向到 HUD 上的一系列镜片之间、您会怀疑单个镜片是否可用作放大图像的方法。

    我再次与我们的光学器件团队取得了这一澄清、我将在收到他们的回复后尽快回复他们。

    我们支持 E2E 的团队没有常驻光学专家、因此 感谢您的耐心等待。

    您可能能够使用的另一个资源是、请与此 DMD 的光学模块制造商联系。 他们可能会提供帮助。 以下是 TI 使用 https://www.ti.com/dlp-chip/display-and-projection/pico-chipsets/buy-optical-engine/optical-module.html 的制造商列表

    此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A、

    我咨询了我们的光学器件专家、在那里、我认为在光学引擎中使用单个透镜来确定尺寸并不理想。 确切地说,“现在不会有接近可接受的地方”。  

    他们还建议 您在市场上查看一些显微镜(就像在实验室中使用或在网上找到的)目镜、因为它们与 AR 目镜非常相似。 但是、由于可用的间距、AR 目镜的设计更难。 您使用的非球面镜有助于提高图像质量、但一个镜片对于 AR 而言仍然太少。 当前的 AR 目镜已经是非球面、且至少为4-5pc。

    在线搜索时、可能没有很多 AR 目镜设计数据、因此具有相似视场的显微镜目镜设计和 F/#是一个很好的起点。

    https://patentimages.storage.googleapis.com/ee/b1/22/b1d034ea1a0952/US4525035.pdf

    这是一项在线目镜上发现的专利。

    此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚瑟

    我似乎需要使用现有的透镜设计、或者找到另一种方法来扩展图像。 感谢你的帮助!

    最棒的

    A.