This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Raspberry PI 或 NVIDIA Jetson Nano 与 DLP®︎ NIRscan™︎ Nano 评估模块之间的连接

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1001456/connection-between-raspberry-pi-or-nvidia-jetson-nano-with-dlp-nirscan-nano-evaluation-module

您好!、

如果可能,我想知道在 Raspberry PI4或 NVIDIA Jetson Nano 之间连接 DLPRegisteredNIRscan Nano 评估模块。

有一些有关这方面的示例?

如果可以进行连接、则必须使用哪个通信端口? (USB、SPI、MIPI、蓝牙)?

哪些具有或不具有 GUI 界面的软件可与 Linux Ubuntu 配合使用? 可能与 Raspbian (用于 Raspberry PI)一起使用。

非常感谢!