This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:带电机的外部旋转滤波器、用于 DLP2000EVM (DLPC2607)、而不是3个彩色 LED?

Guru**** 2561650 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC2607, DLPDLCR2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/998143/dlp2000-external-rotating-filter-with-motor-for-dlp2000evm-dlpc2607-instead-of-3-color-leds

器件型号:DLP2000
主题中讨论的其他器件:DLPC2607DLPDLCR2000EVM

您好!


是否可以为 DLP2000EVM 使用外部电动旋转滤波器、而不是3个彩色 LED?
如何将微镜 DLP2000EVM (DLPC2607)与来自发动机的外部旋转光滤波器同步?
可以在多长时间间隔内切换微镜:
-对于带电机的3色滤波器?
-对于带电机的2色滤波器?

尊敬的 Vladimir Zhukov。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhukov、

    DLPDLCR2000EVM 仅支持用于照明的3色 LED。 不支持具有此类照明设置的滤波器。 具体而言、此芯片组的照明时间间隔不是用户可控的。

    如果您希望能够为颜色通道定制照明曝光周期、则需要使用我们的光控制芯片组之一来实现此目的(例如 DLPC347x)。

    此致、

    Philippe Dollo