This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9500:控制板的可用性

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9500, DLPLCRC410EVM, DLP9500UV, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1160972/dlp9500-availability-of-control-boards

器件型号:DLP9500
主题中讨论的其他器件: DLPLCRC410EVMALP

大家好、

我们计划使用 DLP9500构建平版印刷设置。 遗憾 的是、由于几个月内没有库存、我们无法购买推荐的 DLPLCRC410EVM 等控制板。

是否可以使用其他控制板? 我们只需要8位稳定图像。

非常感谢、致以最诚挚的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominic:

    我们很乐意为您提供基于 DLP9500UV 的设置(www.vialux.de/.../superspeed-specification.html) 、其中包括成熟的 ALP 控制器套件。 此外、由于我们的外形紧凑、您可以并排设置多个电路板。 请联系我们 dlp@vialux.de

    最好的、Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominic

    很抱歉、我要报告 TI 仍在等待器件短缺、以便下次构建 DLPLCRC410 EVM。  

    另一个注意事项列出了对8位成像的需求。

    基本 DLPLCRC410EVM 仅以1位图形以极高的速度运行。

       购买者需要在 DLPLCRC410EVM 上的应用 FPGA (Virtex-5)中实现任何需要多位图像的应用。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您的回复! 是否可以使用您的模块直接对8位灰度分幅器进行图像处理? 您能否提供 DLP9500 (非 UV)和 DLP6500版本的价格估算?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carey、

    感谢您的回复! 在 DLP9500评估平台上实现8位图形输出的容易程度或困难程度如何? DLP6500评估套件也是如此吗?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominic:

    根据设计、DMD 只能在给定的时间显示二进制图形。 要投影灰度图像、必须相应地对多个二进制帧进行时间控制。 我们的 ALP-4可通过 FPGA 时序的数字精度生成灰度值图形。 最大位深度为12位;可选择较低分辨率。 使用同步检测器可产生10ppm 的完美灰度线性度、因为 DLP 计量应用通常需要该值。 灰度图形序列包含指定数量的位平面、并在 ALP-4中实现了脉宽调制(PWM)的高效算法、可为各种 DLP 芯片组提供260-300 fps (8位)的速率。 整个灰度图像受触发设备的影响、因此可以轻松同步摄像机。 Flex-PWM 是一种高级运行模式、用户可通过外部触发器自由控制位平面时序。

    我们支持 DLP9500和 DLP6500。

    有关定价、请通过 dlp@vialux.de 联系我们的 DLP 销售团队

    最好的、Phil