This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3439:更新 DLPC3439固件

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/881254/dlpc3439-update-dlpc3439-firmware

器件型号:DLPC3439

您好、,专家 k Ω

  我有一个 DLP LightCrafterTmDisplay 4710 EVM Gen2模块,我想更改固件(dpp3439-DUAL_ASIC_1.6.0.img),开机时 LED 指示灯不亮,直到 发出 I2C 命令。

但使用 DLP-LightCrafter-Display-GUI-v7.4、Firmware->Get Started 按钮为灰色(已禁用)。

那么、我的问题是:1:是否有 一个完美的固件版本可供下载?  

             2:可使用哪个 GUI 版本来重建此固件(v1.6)?

             3:如何避免 DLPA 在通电时出现错误(1个或所有 LED 未连接)?

谢谢!

tibusi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tibusi、

    我们正在研究您的问题。 我的理解是、您希望在启动时禁用 LED。 然后发送 I2C 命令以启用 LED?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

      是的!  引导时禁用一个或所有 LED。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tibusi、

    您可以从以下网址获得最新的固件和最新的 GUI: http://www.ti.com/tool/DLPDLCR4710EVM-G2

    DLPC 3439专用于显示应用、显示应用需要将所有三个 LED 连接到 EVM。 如果未连接任何 LED、DLPA 将引发错误。

    是的、您可以使用 I2C 命令控制照明(所有三个灯都应连接、您可以控制单独的开/关)。

    要进行映像更新、请确保您的 EVM 已连接... 如果显示为灰色、则可以使用高级模式"Flash Image Update"更新固件。   

    供参考-如果您的应用需要任何未连接的 LED、则您应该选择我们的光控制 EVM、它提供了用于单色或全三色照明的功能。

    请告诉我您的应用、以便我可以帮助您选择适合您的 EVM。

    如果某个帖子回答了您的问题、请单击 "验证答案" 按钮。

    谢谢、

    Navneet