This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:从哪里可以买到4710 EVM LC PC 板

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/881050/dlp4710evm-lc-where-can-i-buy-4710-evm-lc-pc-board

器件型号:DLP4710EVM-LC

尊敬的 TI:

我有一个4710 LC EVM、但触发输出1和2不起作用。 您能告诉我在哪里可以购买新电路板吗?

谢谢!

Derlin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derlin:

    您是否在 J7上安装了触发电压电平选择跳线? 这可以解决您遇到的问题。

    此致、

    Andrew

    如果某个帖子回答了您的问题、请单击 "验证答案" 按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    哇! 非常感谢!

    我没有注意到跳线到达时未安装。

    Derlin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我的问题得到了解决。

    但是、您或任何人是否知道我可以在哪里购买4710 EVM LC 电路板?

    谢谢!

    Derlin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derlin:  

    我们不 单独销售4710 EVM LC 电路板。

    以下是第三方最近回复的主题 :https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/879722

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!