This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DLPD4X00KIT:具有 DLP7000UV (DMD) FPGA 模式生成代码的 DLPD 套件

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/878076/ccs-dlpd4x00kit-dlpd-kits-with-dlp7000uv-dmd-fpga-pattern-generation-code

器件型号:DLPD4X00KIT

工具/软件:Code Composer Studio

 外壳模式1是--图案被分割以减少载荷
    当"000"=>--单像素框时

     当"001"=>--细垂直线条时
           如果 pgen_row_Q1 (0)="1"、则
               douta_temp1 <= x"A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A51"(1 ps 后);
               doutb_temp1 <= x"5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A"(1 ps 后);
               doutc_temp1 <= x"A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A1"(1个电源后);
               doutd_temp1 <= x"5A5A5A5A5A5A5A5A5A"(1 ps 后);
           其他
               douta_temp1 <= x"696969696969696969699"(在1个 PS 后);
               doutb_temp1 <= x"96969696969696969696969"(在1 ps 之后);
               doutc_temp1 <= x"696969696969696969699"(在1个 PS 后);
               doutd_temp1 <= x"96969696969696969696969"(1 ps 后);
           结束 IF;
    当"010"=>时
           如果 pgen_row_Q1 (4)="0"、则---小的校验框
               douta_temp1 <= x"FFFFFFFFFFFFFFF"(在1个 PS 后);
               doutb_temp1 <= x"000000000000000000000000"(在1个 PS 后);
               doutc_temp1 <= x"FFFFFFFFFFFFFFF"(在1个 PS 后);
               doutd_temp1 <= x"000000000000000000000000"(1个 PS 后);
           其他
               douta_temp1 <= x"000000000000000000000000"(在1个 PS 后);
               doutb_temp1 <= x"FFFFFFFFFFFFFFF"(在1个 PS 后);
               doutc_temp1 <= x"000000000000000000000000"(在1个 PS 后);
               doutd_temp1 <= x"FFFFFFFFFFFFFFF"(在1个 PS 后);
           结束 IF;

这是我从 FPGA 代码文件中提取的模式生成代码。 对于这个、我找不到图案"000"、"001"和"010"等的任何信息

这是特定模式的特定代码吗? 这代表什么?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加)

    据我所知、Pattern1变量在上述语句(Pattern1 <= cnts_pattern_cnt Q1 (26减至24)上被分配为"模式索引"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goro、

    请直接联系 ViALUX。  我们不能对它们作出答复。  此操作需要为 DLPC410控制器板安装更新的 PROM。  您必须验证您的控制器是否具有更新的 PROM,或者是否需要购买更新的控制器板。

    Fizix