This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:PIC 微控制器

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC2607
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/873244/dlpdlcr2000evm-pic-microcontrollers

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件:DLPC2607

有人是否有任何经验将 EVM 与 Microchip 的 PIC 微控制器进行连接?  当我参考 DLP 用户指南和 DLP 编程人员指南时、它似乎应该起作用、因为我的 PIC 具有用于 DLPC2607控制器之间接口的 I2C 功能。  此外、EEPROM 和闪存存储器似乎是 BeagleBone 专门使用的组件。  我的假设是错误的吗?  实际上、我将为 DLPC2607控制器提供数据引脚、V-Sync、H-Sync、PCLK 和两个 I2C 引脚。 如果有人在我参加此项目之前有任何提示或有用信息、请发送我的方式。  谢谢你。

-Lance   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lance、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。

    您在这里对 PIC 有正确的想法。 只要您提供并行视频数据线路、Vsync、Hsync、Pclk 和 I2C 线路、您就不需要任何其他东西来运行 EVM。 EVM 上的 EEPROM 可帮助 BeagleBone 在启动时加载正确的 Cape 覆盖驱动程序(如果已安装)。 您需要确保在引导系统时向系统发送相应的 I2C 命令、以配置视频源和视频分辨率。

    我建议您查看 TI.com 上提供的参考设计、以帮助您将 PIC 连接到 DLPDLCR200EVM:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01473

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Philippe Dollo