主题中讨论的其他器件:DLPC2607
有人是否有任何经验将 EVM 与 Microchip 的 PIC 微控制器进行连接? 当我参考 DLP 用户指南和 DLP 编程人员指南时、它似乎应该起作用、因为我的 PIC 具有用于 DLPC2607控制器之间接口的 I2C 功能。 此外、EEPROM 和闪存存储器似乎是 BeagleBone 专门使用的组件。 我的假设是错误的吗? 实际上、我将为 DLPC2607控制器提供数据引脚、V-Sync、H-Sync、PCLK 和两个 I2C 引脚。 如果有人在我参加此项目之前有任何提示或有用信息、请发送我的方式。 谢谢你。
-Lance