请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPDLCR2000EVM 主题中讨论的其他器件: DLPA1000、 DLP2000
您好、社区
我是这里的新用户、对 DLPDLCR2000EVM 有疑问。 有一个为 LED 供电的芯片 DLPA1000。 但我想知道该芯片是否可以与激光二极管配合使用?
因为我们有一个有趣的项目、我需要一些非常具体的原型的镜像阵列。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、社区
我是这里的新用户、对 DLPDLCR2000EVM 有疑问。 有一个为 LED 供电的芯片 DLPA1000。 但我想知道该芯片是否可以与激光二极管配合使用?
因为我们有一个有趣的项目、我需要一些非常具体的原型的镜像阵列。
Daniel:
有关这类问题、请参阅 DLP2000 DMD 数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlp2000.pdf
具体而言、请参阅有关 DMD 建议运行条件的第6.4节。 对于该部件、您应该保持在这些范围内以获得良好的性能、这对于激光应用可能很困难。
有关该主题的详细讨论、我建议您查看此主题: https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/668410?DLP2000-DLP-use-with-high-power-laser-sources-and-active-cooling-DMD
但愿这对您有所帮助。
此致、
Philippe Dollo