请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPLCR4500EVM 主题中讨论的其他器件:TIDA-00254、 DLP4500
您好!
我正在为扫描仪应用程序而苦恼。 (DLP_LightCrafter_4500_3D_Scan_Application.exe)
我将 DLP LightCrafter 4500连接到 Windows 10 Desktop、并安装了 GUI 控制软件和 TIDA-00254扫描仪应用(控制台应用)。
但是、在控制台中无法识别 DLP4500。 在 GUI 中、它被很好地识别、没有任何问题。
我尝试了另一台 PC、两台 PC 都运行良好。 什么是错误、如何解决?