This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:DLP Lightcrafter 4500连接问题

Guru**** 1472595 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00254, DLP4500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/886569/dlplcr4500evm-dlp-lightcrafter-4500-connecting-problem

器件型号:DLPLCR4500EVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-00254DLP4500

您好!

我正在为扫描仪应用程序而苦恼。 (DLP_LightCrafter_4500_3D_Scan_Application.exe)

我将 DLP LightCrafter 4500连接到 Windows 10 Desktop、并安装了 GUI 控制软件和 TIDA-00254扫描仪应用(控制台应用)。

但是、在控制台中无法识别 DLP4500。 在 GUI 中、它被很好地识别、没有任何问题。

我尝试了另一台 PC、两台 PC 都运行良好。 什么是错误、如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaebjun、

    另一台 PC 在哪种操作系统上? 我认为在 Windows 10中使用此 EVM (LightCrafter 4500)时可能会出现连接问题。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaebun:  

    请稍等片刻、我们很快就会回来回答您的问题!

    谢谢、此致、

    Hirak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaebun:

    GUI 使用 Windows USB HID 驱动程序 I/f 进行通信。 类似的 ALC SDK 演示代码使用 USB HID 代码。 在无法正常工作的机器上、您可以查看设备管理器并验证 HID 是否正在检测。

    此致、

    Sanjeev