This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3439:1080p DMD 损坏

Guru**** 2578785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/886806/dlpc3439-1080p-dmd-damage

器件型号:DLPC3439

尊敬的 TI 团队:

我们发现在1080p DLP 投影项目老化过程中 DMD 损坏。 损坏状态如下图所示。许多垂直线

现在我们需要找出损坏原因,请 给出一些建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    是的、我们已经看到这个问题、当不遵循正确的断电程序时会发生、这会危及 DMD 的使用寿命。

    如果按照数据表遵循正确的断电程序、则可以降低 DMD 寿命的风险。

    有关电源建议,请参阅第6页的 PARKZ 引脚和第45页: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlpc3439.pdf

    谢谢、

    Navneet

    如果某个帖子回答了您的问题、请单击 "验证答案" 按钮。