This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2010EVM:J2器件型号

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/886623/dlpdlcr2010evm-j2-part-number

器件型号:DLPDLCR2010EVM
主题中讨论的其他器件: TIDA-00325

您好!

我们在本 DLPDLCR2010EVM 用户指南中查找 J2连接器的器件型号。
但是  、DLPDLCR2010EVM 的产品页面似乎没有 BOM 文件。  

我们是否可以请求确认 TIDA-00325 板是否确实与 DLPDLCR2010EVM 相同?
TIDA-00325 在 "立即订购"部分提供了 BOM 文件、并且具有相同的器件型号 DLPDLCR2010EVM。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elisha、

    TIDA-00325参考设计与可订购的 DLPDLCR2010EVM 相同。 我可以确认、如果您正在寻找有关 DLPDLCR2010EVM 的 BOM 信息、您应该参考此特定参考设计。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Philippe Dollo