This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:HDMI 或 MIPI/DSI 的并行 I/F 视频接口

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, DLP2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/899590/dlpdlcr2000evm-parallel-i-f-video-interface-to-hdmi-or-mipi-dsi

器件型号:DLPDLCR2000EVM

大家好、  

我正在从事一个包含 DLPDLCR2000EVM 的项目。  

问题是我的电路板上有 MIPI/DSI 接口/ HDMI 接口、该接口与模块的并行 I/F 视频接口不兼容。  

如果您对此问题有任何解决方案、请帮我吗?

谢谢你。  

保持安全。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chayma、您好!

    您必须在 HDMI 和 RGB888之间构建适配器板。 您可以使用  ITE6801等接收器芯片。

    有关 ITE6801的实现示例、您可以参阅其他 EVM 参考设计(  以 DLP2010 EVM 为例)。 此 EVM 支持 HDMI 输入并实现了 HDMI 转 RGB888接口、您可以参阅:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00325

    此致、

    Vivek