This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000:DLP7000

Guru**** 2584785 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP7000UV, DLP650LNIR, DLPC410, DLPLCR65NEVM, DLPLCRC410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/898027/dlp7000-dlp7000

器件型号:DLP7000
主题中讨论的其他器件: DLP650LNIRDLPR410DLPC410DLPLCR65NEVM

是否有任何 DMD 随 NIR 或 NIR2窗口发布?

例如、我看到的是 DLP700和 DLP7000UV、但 DLP7000NIR 是找不到的。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    首先、欢迎来到 TI E2E 社区的 DLP 部分。

    我们没有 DLP7000NIR、但我们有类似的 DLP650LNIR。  DLPC410支持该器件、但 PROM 必须为 DLPR410AYVA。  早期的 PROM DLPR410YVA 将无法识别 DLP650LNIR。

    此 EVM 现已拆分、因此您可以单独获取 DMD 板[DLPLCR65NEVM]和控制器板[DLPLCRC410EVM]。

    如果您习惯使用 DLPC410套件、就会非常熟悉

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!

    谢谢 Fizix。  

    您是否知道 TI 是否计划发布具有 NIR 涂层窗口的全高清版本(2048x1080)?

    Laszlo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    我不知道1080p NIR 器件的任何具体计划。   根据 DLP650LNIR 的接收情况、我们可能会考虑其他 NIR 芯片。

    Fizix