This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4422:DLPC4422 GUI:错误:无法加载 DeVaSys 适配器 DLL:USBI2CIO.DLL

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/897351/dlpc4422-dlpc4422-gui-error-could-not-load-devasys-adapter-dll-usbi2cio-dll

器件型号:DLPC4422

您好!

当我按照 DLPC4422 GUI 的用户指南尝试加载"DLPC4422.projector"文件时、显示"Error: Could not load DeVaSys adapter DLL: USBI2CIO.DLL"。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luyang、

    感谢您回答 E2E 上的问题。

    您是否尝试使用 DeVaSys 模块通过 USB 或 I2C 与 EVM 通信?

    如果您查看 EVM 用户指南、第2.4节说明了如何配置 DLPC4422 GUI、以便使用 Devasys 板通过 USB 或 I2C 进行通信。   

    如果您尝试使用 USB,请选择“编辑”->“首选项”->“通信”->“USB 接口”->“USB”->“确定”。  

    如果您尝试通过 Devasys 板使用 I2C、请选择编辑->首选项->通信-> I2C 接口-> DeVaSys ->确定。  请确保从 devasys 网站安装了 Devasys 驱动程序。

    如果您尝试使用 Devasys 模块通过 I2C 进行连接、  此 E2E 帖子 讨论了有关使用 I2C 的一些其他详细信息。   

    如果您有任何疑问,请告知我们。

    此致、

    Gary