This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:来自 TIDU985A 和 DLPU042的查询

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00361, DLP4500, DLP2010LC, DLP4710LC, TIDA-00254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1160368/dlp3010evm-lc-queries-from-tidu985a-and-dlpu042

器件型号:DLP3010EVM-LC
主题中讨论的其他器件:TIDA-00361DLP4500DLP2010LCDLP4710LCTIDA-00254

高级编号

查询

基准

1

根据我们的理解、本节意味着物体必须静止的限制。

如果不是这样,请给我们改正。

是任何3D 扫描仪软件(如 TIDA-00361)

用于 DLP3000)对任何 EVM 执行手持扫描?

文档:TIDU985A

部分: 3.9扫描对象

2.

本节介绍了点云查看、拍照、打开摄像头等示例。 这些示例是否可用于点云生成或校准?

文档:DLPU042

部分:8构建 DLP ALC SDK、第10点

3.

我们是否继续旋转物体并选择选项6。 执行多次扫描(仅限垂直模式)、以便从所有方向拍摄照片、从而获得对象的完整3D 模型?

文档:TIDU985A

部分: 3.9扫描对象

4.

由于 DLPU042是 DLP ALC SDK 的指南、因此 DLP3010EVMLC 或 DLP4710EVMLC 是否提供此类指南?

 

5.

正如 TIDU985A 提到可专门用于 DLP3000的摄像头、此类数据可用于 DLP4500或其他 Light Crafter EVM

文档:TIDU985A

 

6.

3D 扫描仪软件是否仅适用于 DLP3000、DLP4500、DLP6500等 LightCrafter EVM?

文档:DLPU042

7.

是 DLPLCR300EVM 的可用库存。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharayu、

    [引用 userid="526349" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1160368/dlp3010evm-lc-queries-from-tidu985a-and-dlpu042 "]

    是任何3D 扫描仪软件(如 TIDA-00361)

    用于 DLP3000)对任何 EVM 执行手持扫描?

    [/报价]

    DLP3000 DMD 和 EVM 在过去几年中已停产。 不建议在此平台上进行新开发。

    您可能需要考虑将基于 DLP2010LC 或 DLP301LC 的平台用于手持式扫描器。  

    [引用 userid="526349" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1160368/dlp3010evm-lc-queries-from-tidu985a-and-dlpu042 ]本节介绍了点云查看、拍照、打开摄像头等示例。 此类示例是否可用于点云生成或校准?[/quot]

    可通过我们的第三方合作伙伴获取应用特定的算法和软件。  以下是两个此类示例。 请直接联系他们以满足您的要求:

    由 BENANO 提供的 BENANO-3P-C2100 |德州仪器 TI.com

    POLYGA 的 POLYGA-3P-3DEVM3010 |德州仪器 TI.com

    您可能还想查看"第三方提供商搜索工具"中列出的潜在供应商的服务和解决方案提供商。

    DLP-OMM-SEARCH 光学模块|德州仪器 TI.com

    [引用 userid="526349" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1160368/dlp3010evm-lc-queries-from-tidu985a-and-dlpu042我们是否继续旋转对象并选择选项6. 执行多次扫描(仅限垂直模式)、以便从所有方向拍摄照片、从而获得对象的完整3D 模型?

    要为3D 模型构建360视图、您需要能够将不同视图集成到一个模型中的软件/工具。 我认为该固件不支持该功能。 我无法确认、因为我们已停止支持 TIDU985A。

    [引用 userid="526349" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1160368/dlp3010evm-lc-queries-from-tidu985a-and-dlpu042 "]

    由于 DLPU042是 DLP ALC SDK 的指南、因此 DLP3010EVMLC 或 DLP4710EVMLC 是否提供此类指南?

     

    [/报价]

    TI 没有任何此类参考设计 DLP3010EVMLC 或 DLP4710LC ERMLC。  请联系帖子中列出的第三方解决方案提供商。

    [引用 userid="526349" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1160368/dlp3010evm-lc-queries-from-tidu985a-and-dlpu042 "]由于 TIDU985A 提到哪些摄像头可以专门用于 DLP3000、此类数据可用于 DLP4500或其他 Light Crafter EVM [/quot]

    我们没有这种建议。 您需要查看这些 EVM 上可用的触发信号、并与摄像头触发信号进行比较。 如果存在差异、您可以设计一个简单的接口电路、以匹配摄像头所需的电压和电流强度。

    [引用 userid="526349" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1160368/dlp3010evm-lc-queries-from-tidu985a-and-dlpu042 "]是否仅适用于 DLP3000、DLP4500、DLP6500等 LightCrafter EVM?[/quot]

    DLP3000已停产。 欢迎您将其与 DLP4500 EVM 配合使用、但我们不为3D 扫描仪软件提供技术支持。 如果您需要技术帮助和算法访问、最有效的选择是与第三方合作。

    [引用 userid="526349" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1160368/dlp3010evm-lc-queries-from-tidu985a-and-dlpu042 "]是 DLPLCR300EVM 的可用库存。[/quot]

    DLPLCR300EVM 已停产、不建议在此平台上进行新开发。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek 先生、

    非常感谢您提供的详细信息。

    只需再回答一个问题。

     TIDA-00254测试结果显示使用 DLPRegisteredLightCrafter 4500 EVM 生成点云。

    只是想知道用于相同的软件(即.exe 文件)是否也支持手持扫描。

    谢谢你。