This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3470:DLPC3470和 DLPC3430之间的差异

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3470, DLPC3430, DLP2010, DLP2010LC, DLP3010, DLP3010LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1162170/dlpc3470-the-difference-between-dlpc3470-and-dlpc3430

器件型号:DLPC3470
主题中讨论的其他器件: DLPC3430DLP2010DLP2010LCDLP3010DLP3010LC

你(们)好

我们现在将 DLP2010 用于3D AR 应用  

 DLPC3470和 DLPC3430是否均可用于 DLP2010 ?  

您能否分享 一下 DLPC3470和 DLPC3430之间的区别是什么?  

我的客户可以在哪里购买  适用于 DLPC3470和 DLPC3430的 EVM?