This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5531LEQ1EVM:自适应光

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5531LEQ1EVM, DLPC230-Q1, DLP5531-Q1, DLP-OMM-SEARCH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/967494/dlp5531leq1evm-adaptive-light

器件型号:DLP5531LEQ1EVM
主题中讨论的其他器件: DLPC230-Q1DLP5531-Q1DLP-OMM-SEARCH

尊敬的 TI 团队:

我叫 Yongxin Wang、来自乔治梅森大学。 我们的实验室希望购买几款完全符合"汽车自适应照明"理念的产品、这些产品可为大像素照明提供开/关自由。

此模块如何与 LED 照明兼容、尤其是与汽车灯或其他可用作汽车灯的灯兼容?

例如、

如何放置 LED 灯和评估模块? 是否需要某种封闭箱?

2.考虑到该模块看起来很小、它只适合评估还是实际适用于"自适应汽车照明"应用。

3.另外,产品的视场是什么?

感谢你能抽出时间!

永新

博士 计算机科学

乔治梅森大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 永新、

    请原谅、美国团队现在正从假期返回。

    回答您的问题:

     DLP5531LEQ1EVM 已完全组装、可模拟前照灯模块、因此您无需手动插入/定位 LED。 根据用户指南说明、您只需连接格式化板、LED 驱动器板、LED 模块和电源之间的线束。 这是一款即插即用型 EVM、可让您快速将格式器板与 PC 之间的微型 HDMI 电缆连接起来、并使用 DLPC230控制程序 GUI 通过 PC 发送图像/视频。

    2.此 EVM 是 Sekonix 生产就绪型光学模块,因此您可以在实际的自适应汽车照明应用中使用此 EVM 的组件。

    视场为14 x 7度(水平 x 垂直)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    感谢您的回答。 快乐的假期!

    我仍然不愿意做出决策、主要是因为没有在线的真实演示来解决我对自适应远光灯工作效果的担忧。 是否有图片或视频以任何形式展示评估模块的实际使用或实验用途? 例如、我想了解最终光线的外观、光线的强度以及光线在道路或其他物体上照射时的密度。 如果你能帮助减轻我的任何顾虑、那将是非常感激的。

    永新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、永新、

    也许这些基于 DLP 的前照灯解决方案的实际实施示例将有助于解决您的问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:

    感谢您提供的资源。 这些视频是 用于矩阵前照灯演示及其应用的良好补充材料。

     DLP5531LEQ1EVM 是否有实现奥迪视频中的同类性能的承诺?  为了回答我的问题、让我提出几个详细的问题。

     1. EVM 中使用了哪些 Sekonix 前照灯? 它会释放多少流明?

    2.对于图像的每个像素、实现了什么级别的控制? 它只是开/关开关吗? 如果不是、那么以 可编程方式控制多少级的光强度? 我从下面的链接中看到"LED 亮度可通过 DLPC230-Q1的 PWM 输出进行控制"。 尽管它似乎是基于通过一些物理滑杆更改电流。 这是否意味着前照灯亮度只能通过 MODUEL的物理接触来控制?https://www.ti.com/lit/ug/dlpu099a/dlpu099a.pdf?ts=1609889432405&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDLP5531LEQ1EVM

    3. EVM 的尺寸(H * L * H)是多少? 或者我能在某个地方找到这些信息吗?

    4.与远光灯相比、此 EVM 如何处理近光灯? 或者、它仅用于近光应用、因为 根据问题(2)中的相同链接、25米处的峰值照度(在图像中心测量)仅为120。

    谢谢你。

    永新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、永新、

    是的、DLP5531-Q1用于实现所展示的性能、目前是市场上唯一一款基于 DLP DMD 的高分辨率外部前照灯芯片组。

    要更好地回答问题1、3和4、请在 此处使用 DLP-OMM-search 工具-> https://www.ti.com/tool/DLP-OMM-SEARCH 。此页面包含多个光源引擎模块供应商、所有规格和联系人、以了解更多详细信息。 支持公司可以更好地回答此电子表格中未提供的有关模块性能的任何详细信息、而 TI 可以为 DLP5531-Q 芯片组提供支持。 以下是基于 DLP5531-Q1的光引擎选项:

    应用 DMD 器件型号 最大显示
    分辨率
    FoFo 对比度 LED 类型 最大流明 投射比 F/# 视场(度) 峰值照度@ 25m (照度) 光学模块型号 公司 控制器
    电子产品
    是否包含?
    国家/地区 公司网站 联系公司 产品信息页面 其他特性
    车外前照灯 DLP5531-Q1 1152 x 576 300:1 Nichia 3950 lm 2.4 1 14˚x7˚ 130勒克斯 DLP5531LEQ1 SEKONIX Co.、Ltd. 是的 大韩民国 www.sekonix.com sekonix_omm@list.ti.com
    车外前照灯 DLP5531-Q1 1152 x 576 300:1 Nichia 2300 lm     14˚x7˚ 125勒克斯 ADB1 扬明光学 是的 中国台湾 www.youngoptics.com young_optics_omm@list.ti.com HDMI 输入、近光灯/远光灯可切换、适合 ADB/AFS 功能
    车外前照灯 DLP5531-Q1 1152 x 576 300:1 Nichia 1200lm     14˚x7˚ 120勒克斯 SEKONIX Co.、Ltd. 是的 大韩民国 www.sekonix.com sekonix_omm@list.ti.com
    车外前照灯 DLP5531-Q1 1152 x 576 200:1 Osram Oslon 1050 lm     16˚x8˚ 90勒克斯 TDMDHL1. TQ 光电子学 是的 中国台湾、德国 www.tqtechnology.com tq_opto@list.ti.com
    车外前照灯 DLP5531-Q1 1152 x 576 300:1 Nichia 1200lm     18.5˚x7˚ 宁波新尼汽车光电有限公司 中国 www.sunnyautomotiveoptech.com sunny_omm@list.ti.com
    Symbol 投影仪 DLP5531-Q1 1152 x 576 300:1 Nichia 1300 lm     18˚x9˚ 宁波新尼汽车光电有限公司 中国 www.sunnyautomotiveoptech.com sunny_omm@list.ti.com

    关于问题2、DLP5531-Q1结合使用了 PWM LED 驱动器、DMD 镜片的着陆占空比和位定序设置、用户可以设置这些设置来平衡峰值亮度和强度范围。 DLP5531-Q1芯片组在基于几个用户输入的序列优化中具有非常自包含的特性、可指定您的优先级(亮度与强度范围)。  您可以在适用于光控制应用的 DLP5531-Q1芯片组视频处理 应用手册中阅读有关芯片组视频处理工作原理的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:

    我已经联系过 SEKONIX 关于前照灯的问题、似乎强度不应该是问题。 视频处理链接让 我对器件有了更多的了解、如强度级别、延迟和刷新率!

    EVM 的可扩展性、安装、模块化设计和 IP 等级仍有一些跟进问题。

    1.(可扩展性)如果同时使用多个前照灯(两个)、是否有任何子模块可以在两者之间共享、从而使总价格下降。

    2.(安装)我们能否将灯(尺寸受限)安装在前照灯的传统位置、并有足够长的导线将其连接到汽车内的控制器?

    3.(模块化设计)我能否用市场上的其他前照灯替代前照灯子模块?

    4. (IP 等级)产品是否会在室外工作、尤其是在雨天或雪天? 以及为模块构建外壳盒的可行性如何?

    5. DLP 白皮书还提到背景1D 矩阵光,市场上是否有任何产品 可作为对基本近光和 DLP 光的补充?

    非常感谢您的观看!

    永新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后续帖子中的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、永新、

    您的大多数问题更适用于1级汽车制造商的设计流程、但我将尝试回答:

    1:两个前照灯之间无法共享 DLP5531LEQ1EVM 的任何子模块。

    DLP5531LEQ1EVM 是一个独立单元、其物理性能未进行优化、可安装在实际生产的前照灯外壳中。 该单元的硬件和尺寸针对实验室测量进行了优化。 您将需要制作附加硬件以将设备安装到机柜中。 该装置包含 uHDMI 连接器、您可以使用长电缆进行测试(不包括电缆)。 Cheetah USB 转 SPI 接口用作 GUI 用于评估的 SPI 主机控制器。

    从 ECU 到 DLP HL 模块的视频输出可以是模块化的、因为可以使用 OpenLDI 或并行 RGB、并且 SPI 或 I2C 主机接口可用于寄存器 R/W 和命令用途。

    该 EVM 适用于实验室测量。 您将需要创建一个自定义机柜来满足 IP 额定值。

    5. DLP 前照灯解决方案通常与 LED 阵列前照灯模块配对使用,以覆盖近光和远光 FOV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:

    我看到、这是个坏消息。 当我们需要两个前照灯时、这会很昂贵。

    TI 是否有 LED 阵 列前照灯模块、或者您是否对 从何处获取前照灯模块有一些建议?

    永新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、永新、

    是的、我知道成本很高、但 DLP 前照灯解决方案的优势在于高分辨率。 根据您需要显示的内容、尤其是当内容是符号投影时、DLP 与 LED 前照灯解决方案之间存在明显的质量差异。 TI 目前仅提供以下 LED 前照灯解决方案参考设计材料: