This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4422:DLPC4422:EVM 引导加载程序已销毁

Guru**** 1095350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/963332/dlpc4422-dlpc4422-evm-the-bootloader-destroyed

器件型号:DLPC4422
主题中讨论的其他器件:DLPDLCR660TEVMDLPLCRDC4422EVM

尊敬的 TI 发动机:

硬件:DLPLCRDC4422EVM 、DLPDLCR660TEVM。

错误的操作会导致系统引导加载程序被擦除。 我们确定它已被擦除。

EVM 板现在已连接到 PC、PC 无法找到该器件。  

如何修复引导加载程序?

1我们有一些 JTAG 和其他烧录工具。

2我们已经浏览过类似问题的网页。(https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/p/945802/3506573?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DLP660Te#3506573、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 发动机:

       我们需要上面 网页中提到的文档来指导我们如何恢复引导加载程序。

       期待您的回复。

      谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Silas、

    请接受我的朋友的请求、我们可以离线支持您。

    谢谢、