This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP471TP:24P 支持

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP471TP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/964971/dlp471tp-24p-support

器件型号:DLP471TP
主题中讨论的其他器件:DLP470TP

您在这里指出、DLP470TP 支持使用特殊72Hz 模式的24p。。。
e2e.ti.com/.../2387256

在这里、您说没有降级...
e2e.ti.com/.../3543186

我从 Bomaker/Hisense 获得的信息是 DLP471TP 不支持24p 至72Hz。
因此、DLP471TP 是否可以在没有3:2下拉的情况下支持24fps。

在上一个主题中,有有关在60Hz 上支持24p 的信息>没有< 3:2下拉,如果是这种情况,您能详细说明吗?

谢谢、
Jens。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您关注 DLP。 我将进一步研究这一点、并向您提供更多信息。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    在24Hz 源的 DLP471TP 中、源以2倍刷新率显示。 有效刷新率将为60Hz。 DLP 控制器负责使用内部帧转换器块将24Hz 源转换为60Hz。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Sanjeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanjeev、感谢你的答复。

    我仍然不明白您是如何计算20%的帧丢失的。 第二(1-2*24/60=0.2),
    如果不重复一些,但不是全部,正在进行的框架,但我认为"魔法"与任何人一样好。

    如果您可以共享这些详细信息、技术文档的链接或在论坛中的此处、
    我有兴趣,但不明智的做法是自由地结束这一问题。


    再次感谢、
    Jens。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、

    根本没有帧丢失。 传入帧速率与屏幕上的实际刷新速率分离。 这由内部帧速率转换器模块完成。 损耗问题出在输出刷新率低于传入显示速率时出现。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Sanjeev