This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DLP5531Q1EVM:DLPC230控制程序 Lite 1.8 Build 1242

Guru**** 1772095 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5531Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/960649/webench-tools-dlp5531q1evm-dlpc230-control-program-lite-1-8-build-1242

器件型号:DLP5531Q1EVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我已购买 DLP5531Q1EVM。 我之前在 E2E 论坛中问过您是否可以提供可将图片转换为 bin 格式的工具、您说过在我购买 DLP5531Q1EVM 之后、您会将该工具发送给我。 论坛帖子的地址是" e2e.ti.com/.../3456404 "、请查看。

请参阅 文章的屏幕截图和我购买的电路板记录。

最后、现在您可以向我发送可将图片转换为 bin 格式的工具。

发布屏幕截图

记录屏幕截图

期待您的回复!

B.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我正在与我们的内部团队合作、了解如何让您访问 DLP Composer for Automotive 软件、该软件允许您将自定义启动图像加载到 DLPC230的二进制构建文件中。 我将在本周结束前提供状态更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:

    感谢您的大力支持。

    期待 访问 DLP Composer for Automotive 软件。

    B.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我已授予您通过 mySecureSoftware 门户下载 DLP Composer for Automotive GUI 和配置文件的权限。 您应该已经收到两封电子邮件、其中包含有关下载这些软件文件的附加说明。

    安装 Composer for Automotive 后、您将能够将.xproj 配置文件导入 Composer、并在"Splash"页面上选择启动界面图像以包含在构建文件中。 Composer 的构建文件将作为.bin 输出、然后作为闪存程序映像导入到控制程序中、以对 DLPC230进行重新编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:

    我已下载 DLP Composer 和构建文件。 此外、我发现当我将我的图片添加到"启动页面"并单击"在菜单上构建僵尸"时、它会输出 bin 文件、但该文件包含所有数据、我找不到单独的 Picture bin 文件。  

    "  、然后将其作为闪存程序映像导入到控制程序中、以对 DLPC230进行重新编程。 "、您说过对 DLP 进行重新编程的 bin 文件意味着使用 包含所有数据的 bin 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    闪存映像没有单独的 bin 文件。 仅生成一个 bin 输出文件、其中包含将编程到 DLPC230的所有数据、包括启动图像内容。 现在必须加载您生成的包含 DLP Composer 中自定义启动图像的 bin 文件、并使用 DLP 控制程序将闪存编程到 DLPC230上。 在 bin 文件成功编程到 DLPC230后、您将转至 Control Program 中的"Source"页面、然后向下滚动以从列表中选择"Splash image"。 然后将显示启动界面图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的大力帮助。