This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900:DMD 端的反向布线

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/959425/dlpc900-reverse-wiring-at-dmd-end

器件型号:DLPC900

尊敬的 TI E2E 服务团队:   

   最近、我们意外地以反向方式连接了 DLP LightCrafter 6500套件 DMD 端的引脚。 我们相信该板很短、因为 DLPC900侧发出烧焦的气味、其中的某些部分变得非常热。  

   但是、正确连接导线后、LED (D8、D9)在连接到电源时仍然发光。 此外、当通过 GUI 更新 LUT 时、D6 (被称为检测信号)也可以正常工作。 尽管如此、DMD 不会显示任何图形、而所有图形看起来都很好。 (没有奇怪的气味、LED 闪烁...)。 因此、我们希望向您寻求专业帮助、告诉我们这种情况是否可以修复。  

此致、  

   Jamil

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamil、

    由于您观察到燃烧的气味、某些部件可能已损坏。
    当连接器反向连接时、DMD 可能会损坏。

    您在 DMD 板或 DMD 上看到任何热量吗?

    您能否在放大镜的帮助下检查控制器板和 DMD 板中是否存在任何组件损坏。

    请分享 GUI 的屏幕截图、以确定是否设置了任何错误标志。

    此外、捕获串行调试日志以找出报告的任何错误。 请参阅以下有关捕获串行调试日志的信息线程。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivakumar、

    对于1、以下图像中的框架区域被烧坏。

    对于2、FPGA 和 DMD 上的所有组件看起来都很好。

    对于3、下图显示了 GUI 设置。 我首先选择动态模式、加载两个映像、更新 LUT、然后按 Play botton。

    对于4、我们没有收发器。

    Jmail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jmail、

    看起来控制器和 DMD 电源电路不正确。
    您可以查看原理图、并检查所有电源转换器的电压输出。

    当控制器和 DMD 正常工作时、GUI 屏幕应如图所示。 您能否更新固件并查看是否有任何变化?

    捕获串行调试日志可能有助于识别特定错误。