This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010EVM-LC:直接连接到 lightcrafter

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/957289/dlp2010evm-lc-connecting-directly-to-the-lightcrafter

器件型号:DLP2010EVM-LC
主题中讨论的其他器件:DLP2010

大家好、

你好。

我们的客户已使其系统与此板配合使用、 但他们希望去掉评估板以更好地满足尺寸要求。 您能不能帮助您指出 一些有关摆脱目前所拥有的 HDMI/评估板设置并直接与光源本身连接的说明吗?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    参考设计文档可在以下位置找到: https://www.ti.com/tool/TIDA-00325#1。  在技术文档部分、您可以找到有助于使用 DLP2010芯片组开发定制解决方案的物料清单、PCB 设计和 CAD 文档。  

    谢谢、

    Chris