This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:采用 DLPNIRNANOEVM 技术的 NIR 光谱仪设计

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPNIRNANOEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1162895/dlpnirnanoevm-nir-spectrometer-design-with-dlpnirnanoevm-technology

器件型号:DLPNIRNANOEVM

你好

我们已经对 DLPNIRNANOEVM 技术进行了两年的测试、它在我们的用例中表现得非常好。我们已经拥有了测量的模型。

其理念是开始设计我们自己的分光光度计解决方案。 但我不知道从何处启动项目。

这是可行的吗? 我们可以使用 DLPNIRNANO 技术开发自己的 PCB 和光学器件。

我们应该购买哪些工具? 以及什么是版税、如果有。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerardo、

    我很高兴了解到 DLPNIRNano EVM 满足您的应用要求、您希望开始自己的产品开发。

    您也可以开发自己的定制电子产品和光学器件。  TI 没有专利费。

    TI 参考设计 TIDA-0054将是一个很好的起点。 它具有所有必需的详细信息和物料清单。

    TIDA-00554参考设计| 德州仪器 TI.com

    通常、光学模块的参与度更高、开发时间可能会更长。 一些客户更喜欢从第三方采购光学模块以加快开发速度。 如果您决定采用该路径、请参阅"OMM 搜索工具"、在光控制选项卡下、您将找到 NIR 扫描光学模块的供应商列表。

     DLP-OMM-SEARCH 光学模块|德州仪器 TI.com

    请随时与我们联系、以获取更多信息或帮助。

    此致、

    Vivek