请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP2010EVM-LC 您好!
我想知道是否可以使用 DLP2010EVM 实时显示自定义生成的图像、只能使用具有 USB 连接的 DLPC API、而无需使用 HDMI 通道(我们只能连接 USB 电缆)。
感谢您的任何回答/解决方案!
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道是否可以使用 DLP2010EVM 实时显示自定义生成的图像、只能使用具有 USB 连接的 DLPC API、而无需使用 HDMI 通道(我们只能连接 USB 电缆)。
感谢您的任何回答/解决方案!
谢谢!