This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010EVM-LC:通过具有 DLPC API 的 USB 显示图像

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1159492/dlp2010evm-lc-display-image-through-usb-with-dlpc-api

器件型号:DLP2010EVM-LC

您好!

我想知道是否可以使用 DLP2010EVM 实时显示自定义生成的图像、只能使用具有 USB 连接的 DLPC API、而无需使用 HDMI 通道(我们只能连接 USB 电缆)。

感谢您的任何回答/解决方案!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    感谢您关注 DLP 技术!

    这取决于您的用例需要多少图像和什么。 您打算使用 EVM 的显示功能还是光控制功能?

    您想要显示多少幅图像、它们是否为全彩色、或者它们是否为单色(R/G/B)?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我想以10到20fps 显示自定义 RGB 图像、但似乎只能通过 HDMI 进行、对吧?

    谢谢、此致

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    我们有可更改的启动界面图像。 根据图像的文件大小,您可以有四个图像,并设置一个脚本以通过它们旋转。 您仅限于这些图像。 如果要更改这些内容,则需要刷写另一个包含新内容的 FW img。

    除此之外、对于您的情况、您需要 HDMI 输入。

    此致、

    John