This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC6401:GUI 和固件

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/911521/dlpc6401-gui-and-firmware

器件型号:DLPC6401

您好!

我正在使用 DLPC6401设计 DLP 控制板。 在各种文档和文章中、我看到提到的 DLPC6401 GUI 工具。 但是、我找不到下载链接。 您可以为我提供下载吗?

此外、我还不清楚固件要求。

  • 是否需要 USB 连接、或者是否可以通过 I2C 执行所有操作?
  • 我可以通过 DLPC6401刷写钻臂 ROM、还是必须手动对其进行编程?
  • 在哪里可以找到引导 ROM 的映像? TI 是否提供了该产品、或者我是否应该咨询我的光学模块制造商?

提前感谢您、

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我将在小组中循环查看 DLPC6401 GUI 是否可用以及在哪里可用。

    您是否直接与 OMM 合作?

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。

    请查找常见问题:

    • 是否需要 USB 连接、或者是否可以通过 I2C 执行所有操作?

      不需要 USB 连接。 您应该能够使用 I2C 进行正常开发调试。

    ROM 的外部/手动编程将是高效且快速的。 要通过 DLPC6401进行编程,闪存中必须存在引导加载程序代码。 您需要使用 JTAG 来加载引导加载程序。

    • 在哪里可以找到引导 ROM 的映像? TI 是否提供了该产品、或者我是否应该咨询我的光学模块制造商?

    有关引导 ROM 映像、请联系光学模块制造商。 您也可以要求他们提供 GUI。 遗憾的是,TI 网站上未提供 GUI。

    此致、

    Vivek

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 那么、我是否正确地理解、如果我对 ROM 进行编程、则不需要引导加载程序? 这意味着也不需要 JTAG、对吧?

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您的理解是正确的。 引导程序位于闪存映像中。

    此致、

    Vivek