This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:DLPC3478 I2C 地址更改

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3438, DLPC3478, DLP3010EVM-LC, DLPC3479, DLPC3470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/911915/dlpc3478-dlpc3478-i2c-address-change

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件:DLPC3438DLP3010EVM-LCDLPC3479DLPC3470

您好!

我有一个适用于 DLPC3478选项2的固件、其 I2C 地址为0x36 (dlp3010evm-lc_7.3.200.img)。 您是否可以获取 I2C 地址为0x3A 的固件、例如 DLPC3438? 我看到 http://software-dl.ti.com/dlp/pico-fw-selector/ 、但 没有 DLPC3478控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    与 DLPC3470、DLPC3478、DLPC3479相关的所有固件尚未添加到固件选择器工具中。 它们很快就会添加。  

    我将通过 mySecure 平台与您共享所需的固件。 请分享您链接到 myTI 帐户的电子邮件 ID。

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我向您的 TI 帐户申请 Sand friendship。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maxim、

    我现在要关闭此 TT。

    此致、

    梅扬克