This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DLP Pico 通用常见问题解答

Guru**** 2562150 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC-API, DLPC3430, DLPC3433, DLPC3432, DLPC3439, DLPC3438, DLPC3435, DLPC3434, DLPC3437, DLPC3436, DLPC2607, DLPDLCR2000EVM, DLPC3479, DLPC3470, DLPC3478, DLPDLC-GUI, DLPC350, DLPC150, DLPLCR4500EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/946506/faq-dlp-pico-universal-faq

主题中讨论的其他器件:DLPC-APIDLPC3430DLPC3433DLPC3432DLPC3439DLPC3438DLPC3435DLPC3434DLPC3437DLPC3436DLPC2607DLPDLCR2000EVMDLPC3479DLPC3470DLPC3478DLPDLC-GUIDLPC350DLPC150DLPLCR4500EVM

 DLP 入门

本页介绍了 DLP 技术的工作原理、选择 DLP 产品的原因、DLP 芯片组的组成部分、如何为您的设计找到合适的 DMD 等

  • 显示和投影技术

https://www.ti.com/dlp-chip/display-and-projection/pico-chipsets/getting-started.html

此页面将帮助您开始使用 DLP Pico 显示技术。 DLP Pico 技术可通过小巧的外形实现出色的图像质量、高亮度和低功耗显示体验。

  • 先进光控制技术

https://www.ti.com/dlp-chip/advanced-light-control/overview.html

此页面将向您介绍 DLP 在不同光光谱(UV、可见光和 NIR)中提供的先进光控制解决方案。

  • 视频培训

https://training.ti.com/ti-dlp-labs

这些视频将向您概要介绍 TI DLP 技术、芯片组、数字微镜器件(DMD)架构和机械注意事项。

  • 德州仪器 DLPRegistered显示和投影芯片组选择指南

https://www.ti.com/lit/sg/sprt736b/sprt736b.pdf

本文档可帮助产品开发人员为显示和投影应用选择 DLP 芯片组。 首先概要介绍所有 DLP 投影和显示芯片组,然后介绍有关 DLP PicoTm数字微镜器件(DMD)和 DLP 标准 DMD 的更详细的产品信息。  

 2. 一般 DLP Pico 芯片组信息

  • 概述

https://www.ti.com/dlp-chip/display-and-projection/pico-chipsets/overview.html

本页概述了 DLP Pico 为下一代显示和光控制设计提供的令人印象深刻的小型解决方案。  

  • TI DLPRegisteredPicoTm固件选择器

http://software-dl.ti.com/dlp/pico-fw-selector/

此工具可帮助用户查找和下载适用于 DLP Pico 控制器的固件,具体取决于用户的软件和硬件配置。  

  • DLP 产品光学模块搜索工具

https://www.ti.com/tool/DLP-OMM-SEARCH

采用 DLP 技术的客户可以使用 DLP 产品光学搜索工具来识别符合其终端设备规格的产品、采购可直接用于生产环境的光学模块、并帮助加快开发和上市速度。  

  • 常见问题解答

DLP Pico EVM 入门: https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/815752

此常见问题解答将帮助您找到 EVM 是什么、为什么在最终产品上购买 DLP Pico EVM、在哪里可以修复 EVM 等问题的答案

2.视频和投影常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/711662 

本常见问题解答将向您介绍相关白皮书/应用手册、这些白皮书/应用手册将解答有关问题、例如如何开始使用 TI DLP 技术、我的应用需要多少亮度等

什么是 DMD? DMD 101: https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/707583

本常见问题解答将向您介绍有关数字微镜器件(DMD)工作的应用报告

4.显示和光控制 API 版本: https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/873308

有关 DLPC-API 发布的公告。 此 C API 可用于配置所有显示和光控制 DLPC34xx 控制器并与之通信。

  •  应用报告

1. TI DLP 系统设计:亮度要求和权衡

https://www.ti.com/lit/an/dlpa068b/dlpa068b.pdf 

本应用手册旨在帮助不熟悉 DLP 技术的产品开发人员了解亮度和相关的系统权衡。

 3. DLP Pico 显示芯片组

  • DLPC3430、DLPC3432、DLPC3433、DLPC3434、DLPC3435、 DLPC3436、DLPC3437、DLPC3438、DLPC3439

常见问题解答

《DSI 设置和调试指南》

https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/846660

如果您计划在 DLPC3430、DLPC3432和 DLPC3433上使用显示串行接口、请在开始开发之前仔细查看 DSI 设置指南。

2.用于 DLPC343x 控制器的 TI DLPRegisteredIntelliBrightTm算法

https://www.ti.com/lit/an/dlpa058/dlpa058.pdf

本文档介绍了 DLCP343x 控制器中包含的 TI DLP IntelliBrightTm图像处理算法套件的功能和用法。

3.传动器系统集成电路和参考设计

https://www.ti.com/solution/actuator

这些信息对于尝试使用支持传动器功能的 DLP 控制器(DLPC3434、DLPC3436和 DLPC3437)设计系统的人员非常有用。

应用报告:TI DLP Pico TRP 数字微镜器件的 PCB 设计要求

https://www.ti.com/seclit/an/dlpa071/dlpa071.pdf

本文档总结了使用 TRP 数字微镜器件(DMD)与任何 DLPC343x 控制器和 DLPA200x 或 DLPA300x 组合的系统的 PCB 布局和 PCB 设计要求

  • DLPC2607

常见问题解答

  1. DLPDLCR2000EVM 结构光代码

https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/667207

此常见问题解答讨论了针对 DLPDLCR2000EVM 的 BeagleBone Black Debian 发行版的新代码更新、以支持结构光应用

2. DLPDLCR2000EVM 快速入门教程

https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/621466

有关如何在 BeagleBone Black 上启动和运行 DLPRegisteredLightCrafterTmDisplay 2000 EVM 的教程。

 3.对焦杆进行修改

https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/621165

本常见问题解答讨论了 DLPDLCR2000EVM ‘s 光学引擎的直接修改、该修改将导致聚焦杆更易于调整。

4.用于  DLPDLCR2000EVM 的预构建 BeagleBone Debian

https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/615806

有关可与 DLPRegisteredLightCrafterTmDisplay 2000 EVM 配合使用的最新 BeagleBone Black 驱动程序 Debian 版本的说明。  

5. BeagleBone Black 手动安装 Cape 驱动程序

https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/663939

与 Cape 覆盖文件和 EEPROM 数据相关的信息、可用于从头开始在任何 BeagleBone 版本上安装 EVM 驱动程序。

6. DLPDLCR2000EVM + Raspberry Pi 集成

https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/p/651931/2395243

E2E 主题、其中包含一些有关 Raspberry Pi 与 DLPDLCR2000EVM 集成的有用信息。

有关设置 DLPDLCR2000EVM + Raspberry Pi 系统的其他信息、请访问: http://frederickvandenbosch.be/?p=2948

4. DLP Pico 光控制芯片组

  • DLPC3470、DLPC3478、DLPC3479

常见问题解答

1.一般“光控制”EVM 信息:

https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/729968

此常见问题解答包含开始使用基于 DLPC347X 的系统和相应 EVM 所需的所有重要信息。

2. DLPC347x 的新 DMD 器件型号:

https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/923731

有关 DLPC347X 平台固件支持策略更改的信息。

3、序列时序信息:

https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/778576

此常见问题解答包含 DLPC347X 固件针对所有3种光控制模式(内部图形模式、外部图形模式、启动界面图形模式)支持的序列时序相关的所有信息。

DLPDLC-GUI:

https://www.ti.com/tool/DLPDLC-GUI

DLPRegistered显示和光控制评估模块(EVM)包括一个基于 WindowsRegistered的 GUI 工具,用于通过 SPI 和 I2C 命令控制 EVM。

5.先进光控制芯片组

  • DLPC150、DLPC350

常见问题解答

ALC EVM 信息:

https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/711701

此常见问题解答提供了 DLP 先进光控制芯片组入门所需的所有必要信息。

NIR EVM 信息:

https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/711696

本常见问题解答列出了有关 DLP 光谱分析评估模块的大多数常见问题解答。

DLPLCR4500 常见问题解答:  

https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/711671

本常见问题解答可用作 DLPLCR4500EVM 的入门指南。

 

谢谢、此致、

DLP Pico 应用团队

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马扬克

    感谢您发布此常见问题解答。  此常见问题解答涵盖了 DLP Pico 显示和光控制应用的所有相关主题。

    此致、

    Vivek