This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5500:LightCommander 使用哪个 LED?

Guru**** 679710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/950407/dlp5500-which-led-does-lightcommander-use

器件型号:DLP5500

您好!

我尝试搜索 LightCommander 的光源类型和详细信息、但可能需要很长时间、

我找不到任何有关光源的信息,您能不能告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DearMyShadow、

    此 EVM 由 LogicPD 构建、不再制造。  我相信 LED 是由 Luminus 制造的。  我相信他们是 PT-120系列的一部分。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、感谢您的帮助:)