This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC910:LVDS 输入终端(数据表修订版 D)

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/949282/dlpc910-lvds-input-termination-datasheet-rev-d

器件型号:DLPC910

您好!

我注意到 DLPC910 数据表从2020年9月28日更新为修订版 D。

它指出"已更新 DDC_DCLK_(A、B、C、D)_DP (N、P)、DDC_DIN_(A、B、C、D)(1-15)_DP (N、P)和的说明部分
DVALID_(A、B、C、D)_DP (N、P)来自"100 Ω 内部 LVDS 终端"。 到"100 Ω 外部 LVDS 终端
必需。"

此更改需要重新设计定制板。 甚至参考设计 TIDA-00570也 没有外部终端。

是否可以恢复此更改? 如果不是、哪个芯片版本将把端接定义从内部更改为外部?

感谢您对此进行澄清。

此致- Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    设计没有实际变化。  发现这在 FPGA 设计中没有正确实施。  这只是一份说明它是"必需的"的文件。  如果您的设计工作正常、它应继续工作。  从技术上讲、应该这样做。  很抱歉给您带来不便。

    目前没有计划对 DLPC910进行进一步修订。

    Fizix