This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3439:DLPC3439

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3439

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/948523/dlpc3439-dlpc3439

器件型号:DLPC3439

是 DLPC3439中提供的梯形校正、如果不是、我可以参考哪个 IC 来实现梯形校正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha 您好!

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注 DLP 技术。

    是的、KeyStone 适用于 DLPC3439。

    如果您通过 GUI 控制4710EVM、则可以在显示菜单中对其进行调整。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    我们正在使用 DLP3439我们的产品中具有0.47 DMD 引擎的定制 PCB、并且我们面临投影屏幕的偏斜。

    我们可以通过 DLP Composer 进行调优。

    我们的主要问题是白平衡和 KeyStone 问题。

    如果您建议在 DLPC3439中使用哪个寄存器、我们可以解决此问题。

    请提出白平衡和梯形问题的程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha 您好!

    我必须道歉、因为我转发的信息不正确。

    DLPC3439不支持 KeyStone 功能。 在前端的数据传输中必须考虑到这一点

    为了解决您面临的颜色平衡问题、我建议您首先调整固件中的占空比和 LED 电流。 您可以考虑将采集色度计作为辅助白点平衡的工具。

    请告诉我们我们是否可以提供进一步的帮助。

    好的、

    奥斯汀