This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2010EVM:投影问题

Guru**** 2581335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/947452/dlpdlcr2010evm-projection-problem

器件型号:DLPDLCR2010EVM

您好!

投影仪始终处于关闭状态(即使我打开投影仪也是如此)。

LED D5始终亮起、D6闪烁。

我不知道怎么能、但我要打破一些东西。

请帮我

此致;

特里斯坦布里恩斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、特里斯坦

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您对 DLP 技术的关注。  

    我怀疑此问题的根本原因可能是固件损坏。  

    是否可以通过将 SW1开关保持在关闭位置来尝试更新 EVM 上的最新固件?

    您可以通过以下链接下载固件- https://www.ti.com/tool/DLPDLCR2010EVM 

    请告诉我们这是否解决了问题。

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    遗憾的是、它没有解决该问题。

    我在 GUI 上没有错误、但他无法给出温度和 EVM 软件编号(现在为0.0.0)

    我忘记了 LED D9也在闪烁。

    此致、

    特里斯坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Briens、

    根据此 EVM 的原理图(来自 https://www.ti.com/tool/TIDA-00325)、D5为 HOST_IRQ、D6为 RESETZ、D9为 MSP430状态位之一(用于通信期间)。

    如果 HOST_IRQ 未变为低电平且 RESETZ 闪烁、则可能在启动期间遇到故障。 正如 Mayank 所说、这可能是一个损坏的固件。

    您还应验证所有系统连接(LED 电缆、DMD 柔性电缆)是否均已正确固定。 您还应验证您使用的电源是否兼容。 您能否共享您已连接到此系统的电源?

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲律宾、

    可能是由于系统连接、上周我断开了投影仪以进行测试(但它在关闭前一个小时内就能正常工作)。 我是否可以执行一些操作来测试连接?

    电源:

    输入100-240V、50-60Hz、05A

    输出+5V 3A

    型号:TE20A0503F01

    此致、

    特里斯坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特里斯坦、

    关闭系统时、您对系统执行了什么操作? 您是否通过 I2C 发送了任何命令?

    很遗憾、您无法运行例程来测试连接。 如果 DLP 控制器未检测到 LED 或 DMD (例如电缆损坏或未正确连接)、系统将无法引导。

    这种电源选择看起来不错。 您是否知道您的电源是否出现故障? 您是否有相同型号的其他产品?

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    我正在研究如何集成您的模块以进行测试、因此、我可能做了一个糟糕的动作。 (即使看起来很奇怪)

    我很确定电源是否正常、这不是问题。

    此致、

    特里斯坦布里恩斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、特里斯坦

    您能否确认 GUI 正在与电路板通信? 您是否能够确认闪存已更新? 刷写器件时是否存在任何活动(闪烁 LED)?

    如 Philippe 建议的那样、我建议您检查您的连接、确保相应接头上没有松动的电缆或色带。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、

    是 GUI 正在与电路板通信、闪存已更新。

    我正在寻找新的投影仪和新闻柔性电缆。

    感谢你的帮助。

    此致、

    特里斯坦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、特里斯坦

    不用客气。

    请告诉我们我们是否可以提供进一步的帮助。

    此致、

    奥斯汀